This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:无法在 i2cslave.c 中设置断点

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1550177/msp430fr6047-unable-to-set-breakpoint-in-i2cslave-c

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

嗨、要检查 I2C 外设我尝试在函数“I2CSlave_ISR"中“中设置 break、但 IDE 在此函数中不接受 break 点、请帮助我解决此问题

Source 文件夹、点击此处即可获取
C:\ti\msp\UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00\examples
工作区可从此处获取
C:\Users\ChandrasekaranVadip\workspace_ccstheia
谢谢你
Chandrasekaran V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chandrasekaran:

    如果您使用 CCS Theia、我只使用我的一个工程作为示例、您可以右键点击该工程并输入 属性、 如下图所示、您可以将优化减少到 0、然后尝试在工程中设置断点以查看其是否起作用。

    此致、
    彼得