This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4616:UART 端口数

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1548980/msp430f4616-number-of-uart-ports

器件型号:MSP430F4616


工具/软件:

您好 MSP-Experts:  

MSP430F4616 是否支持两个 UART 端口? 因为产品页面声称器件只有一个 UART 端口、但在查看数据表时、我看到它有一个 USCI 和一个 USART 端口、这两个端口都可以执行 UART。 您能帮助我了解哪个数字是正确的吗?

哪个端口并行使用两个 UART 端口是否有任何限制?  

谢谢您、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    请参阅数据表作为参考。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    我在数据表中找不到答案、因此在这里找到了问题。

    您能否检查 MSP430F4616 是否有两个 UART 端口?  

    谢谢您、  

    Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Marinus、

    您可以一次配置两个 UART。

    此致、
    彼得