This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 需要恢复、恢复失败

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430G2230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1550468/msp-fet-msp-fet-needs-recovery-recovery-failed

器件型号:MSP-FET
主题: MSP430G2230 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我刚购买了一个全新的 MSP-FET、并尝试使用它来刷写我的 MSP430G2230。  尝试调试时、我收到以下错误:  

“初始化仿真器时出错:
其中一个连接的 MSP-FET / eZ-FET 调试器需要恢复。 选择“恢复“以启动恢复过程。

注意:恢复期间只能将一个 MSP-FET/eZ-FET 调试器连接到您的系统。“

点击“Recover"时“时会显示  

“MSP430:初始化仿真器时出错:MSP-FET/eZ-FET 恢复失败“

我之前使用的是 CCS 12.8.1、但我也在 CCS 9.1 上尝试了它、但遇到了相同的问题。 在“Device Manager“(设备管理器)中、我在 Port/COM 或 USB 上没有看到 MSP-FET、这很奇怪、但很明显、CCS 仍然能识别它。 我还相信下载了正确的驱动程序。

我见过很多人发布关于这个问题的文章、但我真的没有找到一致的解决方案(如果有)。  

我应该尝试更旧的 CCS 版本吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于在设备管理器中看不到端口、我想您可以先参阅以下主题、看看它是否能为您提供一些解决方法、然后检查问题是否仍然存在。 希望对您有所帮助。

    Windows 7 x64 无法识别 MSP-FET(最后一个模型,黑色模型)

    无法使 EXP430F5529LP 板显示在 Win7 中!

    https://forum.digikey.com/t/msp-fet-emulator-not-recognized/18827

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为更新、我在两个版本的 CCS 上都使用了另一个新的 MSP-FET、并得到了此错误  
    “初始化仿真器时出错:
    MSP430 调试接口 (MSP-FET430UIF/ MSP-FET / eZ-FET) 需要进行固件更新。 点击“Update"按钮“按钮以更新固件并启动调试会话(这可能需要执行几个更新步骤)。

    更新期间请勿拔下接口。“

    我记得第一个 MSP-FET 发生的这种情况、并允许进行固件更新。 因为我会得到恢复错误。  

    对于这个新的 MSP-FET、我尝试忽略该错误、但仍然无法开始调试。

    这是多么令人沮丧! 这些东西是如此昂贵! 这似乎是一个非常常见的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用新的 MSP-FET 时、我会在设备管理器中看到该器件弹出、即 USB 复合器件。 我将卸载并重新安装驱动程序。