This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5632:GPIO 配置问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1550320/msp430f5632-gpio-configuration-question

部件号:MSP430F5632


工具/软件:

您好、

GPIO 配置为开漏输出但仅配置为推挽式输出是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我对这个问题有点困惑。  如果 IO 端口是开漏结构、则无法将其配置为推挽输出。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有没有 MSP430 提供开漏输出。

    通过在输出和输入之间动态切换、可以获得一些效果。 (这就是软件 I2C 的完成方式。)