This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47167:内置库访问或创建和访问自定义库 — 用于 IAR 工作台的汇编语言库

Guru**** 2530980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1549080/msp430f47167-library-access-either-in-built-or-create-and-access-custom-library---in-assembly-language-for-iar-workbench

器件型号:MSP430F47167


工具/软件:

尊敬的团队:

是否有任何示例代码来演示诸如数学函数 (sin、cos) 之类的内置库访问?

以及用于创建自定义库和在其他代码中使用自定义库的任何示例代码?

谢谢。此致、

Lenin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Lenin。

    我们在此处获得了 https://www.ti.com/product/MSP430F47167#software-development 提供的所有软件代码资源、您可以查看这些资源以了解是否有任何需要。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不是特别困难、但细节因工具而异。 以及您想要实现的目标。 如果您想在可从 C 调用的汇编语言中编写一些内容、则必须遵循 ABI。 用于保存/恢复和传递和等参数的寄存器。

    最终、您将得到一个.h 文件、其中包含 C 程序的函数原型以及一个指示链接器使用的二进制文件(单个.o 文件或库中的集合)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Peter。

    我将通过此链接尝试找到我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    让我看看这些例子、如果有任何 疑问、我会回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到任何库访问代码示例、如“in function“或从汇编语言创建库。 您能分享一个工作库代码示例吗?