This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:MSP430F5132

Guru**** 2796915 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00121, MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1536711/msp430f5132-msp430f5132

器件型号:MSP430F5132
主题中讨论的其他器件:TIDA-00121

工具/软件:

我提到过 TIDA 0121 、我想配置黄昏到黎明操作、以便系统根据环境光强度在黄昏和黎明自动切换负载、从而确保实现最佳的能效。 建议的操作顺序如下:

  • 前 4 小时: 全亮度 (100%)。
  • 中间 4 小时: 亮度降低 (50%)。
  • 最近 4 小时: 全亮度 (100%)。

请建议如何继续进行此配置。   请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surbhi、

    对于您的配置、我建议执行以下操作:

    1. 为了测量环境光、我推荐使用环境光传感器 (ALS)。 它们通常通过 I2C、SPI 等进行通信
    2. 对于时间精度(4 小时周期)、我会集成实时时钟 (RTC)、以便您跟踪一天中的时间。
    3. 例如、对于亮度控制、您可以利用脉宽调制 (PWM) 来控制 LED 的亮度。

    我建议您浏览 SDK、看看是否有任何这些外设的示例可帮助您将这些外设整合到工程中。

    与往常一样、数据表和用户指南应该对您的工程开发有帮助。

    如果您遇到任何问题并需要 MSP 器件方面的帮助、请随时告知我们。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 的积分 远程监控系统 (RMS) TIDA-00121 参考设计中使用了 MSP430F5132 微控制器和 PIR 运动控制传感器。

    • 远程监控系统 (RMS) :充电控制器应配备一个带有必要电缆和连接器的通信节点,以便与充电控制器连接,并配备一个监控系统,使其能够根据远程监控系统使用应用程序在线监控系统的位置和状态。                                                                                                                                                           智能太阳能街道照明系统应通过 2G/3G/4G/SG 或任何最新技术网络自动直接连接到公共移动网络,通过 RMS 硬件将数据发送到云服务器或 CMS(中央监控系统)。 远程监控系统应收集并集中发送每个 Smart SSLS(太阳能街道照明系统)的实时性能数据(包括设备故障)。 RMS 硬件应安装在每一个灯具中、并应能够在 GSM 模块附加和网络覆盖的帮助下、向 RMS 云服务器生成功能、问题、健康、问题状态等报告、该报告应在合同期间通过无线 (OTA) 更新。 RMS 器件与控制器电路的所有通信。 RMS 必须遵守印度政府规定(如适用)。 执行机构应确保提供的 RMS 设备防黑客攻击和防泄漏、以避免恶意活动或事件。 通信节点应通过合适的通信接口连接到充电控制器、并自动感应和监控太阳能路灯的各种参数。 RMS 仪表板如下所示:
    • 电池参数:

    电池电压 (BV)

    • 电池电流 (BI)
    • 电池电源 (BP)
    • 太阳能 PV 参数:
    • 太阳能 PV 电压 (SV)   
    • 太阳能 PV 电流 (SI)
    • 太阳能 PV 电源 (BP)
    • 加载参数:
    • 负载电压 (LV)
    • 负载电流 (LI)
    • 负载功率 (LP)
    • 负载开启/关闭条件
    • 故障导致的系统关断(甚至应记录故障)
    • 以下参数将显示在 RMS 软件(GUI/Web 用户界面)的仪表板中:

    Sr. no

    要监测的参数

    1.

    器件 ID-IMEI

    2.

    序列号、光

    3.

    蓄电池电压

    4.

    电池电流

    5.

    电池电源

    6.

    太阳能模块电压

    7.

    太阳能模块电流

    8.

    太阳能模块电源

    9.

    灯具电压

    10.

    灯具电流

    11.

    灯具电源

    12

    系统状态(绿色 — 正常,红色-不正常)

    13

    电池故障

    14

    模块故障

    15

    灯具故障

    16

    电池故障日期

    17

    模块故障日期

    18

    灯具故障日期

    19

    灯具故障时间

    20

    灯具准时亮起

    21

    灯具关闭时间

    22

    故障时间日期

    23

    故障校正日期

    24

    亮度级别

    25

    全亮度小时

    26

    半亮度小时

    27

    收集的能量

    27

    蓄电池荷电状态 (%)

    27

    蓄电池放电深度 (%)

    请在同一个工程中指导我完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surbhi、

    我不确定您的问题是什么、但您提供的内容似乎告诉您如何设置此项目。

    它提到:

    MSP430F5132 微控制器以及 PIR 运动控制传感器。
    GSM 模块已~连接和网络覆盖、在合同期内/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1536711/msp430f5132-msp430f5132/5926685 应通过无线方式 (OTA) 更新。
    “ url]应通过 Solar 控制器的各种通信接口自动将通信参数连接至 Solar 控制器的通信线路

    您需要具体提供哪些指导?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我希望此设计具有所有这些功能、如何继续、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surbhi、

    参考设计 包含物料清单、PCB 的 Gerber 文件和太阳能街灯软件等文档。 这应该可以帮助您在设计中包含所需的特性。

    我建议您浏览 SDK、看看是否有任何这些外设的示例可帮助您将这些外设整合到工程中。

    与往常一样、数据表和用户指南应该对您的工程开发有帮助。

    此致、

    Owen