This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USS 的 ADC 捕获不存在'脉冲开始和 ADC 捕获 (us) 之间的间隙值过高。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1551545/evm430-fr6047-adc-capture-of-uss-doesn-t-work-in-high-values-of-the-gap-between-pulse-start-and-adc-capture-us

器件型号:EVM430-FR6047


工具/软件:


我有 EVM430-FR6047 板。 在 USS 软件的用户指南中、“Pulse Start and ADC Capture“(us) 之间的差距范围为 3 至 9000us。 但实际上我只能设置至少 30us 和最大 2648us。 如何增加范围、尤其是参数的最大值? 当我增加“Gap Between Pulse Start and ADC Capture“(脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隔时间)时、ADC 捕获不起作用。 当我将该值降至低于 2648 时、系统会再次工作。 启动 PPG Count (ns) 和 Turn On ADC Count (ns) 参数的默认值分别为 10,000 和 5000。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EMM、有趣的主题。 我 以前从未尝试在 Pulse Start 和 ADC Capture 之间设置一个更大的 GAP。 如果 GUI 无法正确设置参数、我建议您在工程中直接更改该值。 然后将工程编程到 EVM 板中。  

    它是 USS_userConfig.h 文件中的 USS_START_CAPTURE_SEC。  

    此致、

    现金好