This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:引脚模式和放大器;低功耗模式 LPM3 状态

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1547395/msp430fr6047-pin-mode-status-in-low-power-mode-lpm3

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

您好、
我的应用程序将在市电模式和电池(低功耗模式)下工作
我的查询与控制器引脚模式有关  
在市电模式下、我计划将控制器的未使用引脚保持在输出模式并默认为低电平

--它是否有任何问题或挑战,或者默认固件处理未使用的 PIN。

2.在低功耗模式下,我可以选择模式(输出或输入)或默认情况下不在我控制下禁用(当我处于低功耗模式时,我可以在输出模式下更改引脚模式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进入低功耗模式之前、引脚配置保持为设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    如您所说、这里已事先设置、这意味着无法在低功耗模式下更改 MODE(配置)、或者不建议更改引脚配置。
    我的问题是因为在低功耗模式下、我不需要一些外设来拉取或灌入电流、就像这会给电池带来负载一样。
    在上面的例子提到了我应该做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还可以 在低功耗模式下设置与工作模式相同的引脚配置、或者无法执行相同的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白这是什么混淆。 当您进入低功耗模式时、引脚配置将保持设置状态。 在进入低功耗模式之前、您可以自由地进行您认为需要的任何更改。 并在退出时撤消这些更改。 这取决于你和你认为你需要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、根据这一点、我可以在进入 LPM3 之前选择任何引脚模式、因为根据数据表、GPIO 引脚可用于 LPM3、预期引脚数不多、所以没有此类限制。
    另外、我不会使用的引脚也将是输出模式、默认为低电平----- 它是否有任何问题?
    或者、为避免电流消耗、我们应该选择其他模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法告诉您什么会降低电流需求。 只有您知道引脚连接到了什么、才能这样做。 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了您的想法、但在 LPM3 中、我不会在工作/正常模式下使用许多 GPIO、因此我会在输出模式下以默认高电平转动这些特定的 GPIO 引脚。
    我需要做出同样的决定。
    根据您的声明、很明显、引脚可以配置为任何模式、因为它可以配置为工作模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意您在 LP 模式下未使用引脚的默认状态(在运行模式下运行)。 如果该引脚在空闲状态下默认为低电平、则您在 LP3 模式下将其设置为输出高电平将导致额外的功耗。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您对引脚配置的看法
    在工作模式(市电供电)下、未使用的引脚将处于输出模式并默认处于低电平状态
    在电池模式下、我将使控制器在 LPM3 模式下工作 4 秒、在这种模式下不会进行测量;在 1 秒内、它将唤醒以进行测量、就像它处于活动模式一样。
    因此、我在 LPM3 中不使用的引脚将处于输出模式和默认低电平、处于活动状态时、它们将采用与活动或市电供电模式相同的配置。
    我的第二个问题是、我仅在进行编程或调试时才需要 JTAG 引脚、在现场配置中、我的引脚在相同过程中应该/应该处于何种状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.这取决于您的 GPIO 使用情况。 我不能保证输出低电平不会带来额外的功耗。 以 LED 驱动为例、如果输出低电平是照明 LED (LED 的阳极连接到 3V3)、则输出低电平将会产生额外的功耗。 但不会输出高电平。

    2.对于 JTAG 引脚、 请参阅以下说明:

    B.R.

    Sal