This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:ADC 饱和

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1551641/msp430fr6047-adc-saturation

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

如果 PGA 输入端的差分电压超过 800mV 或 1000mv、并且 ADC 进入饱和模式、这两种现象会在零流量下导致上行和下行 tof 出现相移。 另外、我们相信 ADC 基准电压为 0.755V。 是否正确?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、ADC (SDHS) 基准电压为 755mV、您可以在下方找到有助于阐明流量计算的主题: MSP430FR6047:Tx 偏置和 Rx 偏置在 USS 测量中的重要性 

    ADC 进入饱和模式这两种现象会在零流量下导致上行和下行 tof 出现相移。

    答案是肯定的。  削波问题(超出参考值)将丢失 峰值中信噪比更好的信号。

     B.R.

    Sal