This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047 :如何找到水流中的气泡

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1551279/msp430fr6047-how-to-find-the-bubbles-in-the-water-flow

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

工具/软件:

嗨,如何在测量水流的同时检测水流中的气泡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chan:

    我们没有气泡度量的解决方案,我们依靠客户的开发。

    参考以下 e2e 主题:

     MSP430FR6047:径向传感器和气泡  

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我问,如何检测气泡? 在管道中、随着气泡一起出现、在这种情况下、需要遵循什么程序来确认是否存在气泡?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chan:

    通常我们会想到硬件方面来减少尖峰。

    我们没有成熟的解决方案来检测它、通常我们客户根据捕获到的检测数据进行开发。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是 MSP430FR6043 驱动器不提供用于检测气泡的解决方案? 它自己的驱动程序没有用于查找气泡检测的计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chan:

    是的、这不是嵌入式的、我们只关注水流测量。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现当注入气泡时 LED 3 亮起? 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chan:

    是否使用 EVM 板进行测试? 您使用哪种软件、例如 USS 工程?

    请提供有关该问题的更多详细信息、我会将该主题转发给 USS 专家以帮助您发表评论。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430FR6047EVM_USS_MSP430FR6047 Water_Demo
    这是我使用的软件包、请进行代理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chan:

    再次确认、您是在  MSP430FR6047EVM 中对其进行测试、对吗?

    在注入气泡时、您可以与之共享的任何波形(USS ADC 转换数据波形)?

    我已经将此主题转发给 USS 专家、如果有其他意见、我们将回来。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    USS 库中没有气泡检测功能。 客户可以自行开发此功能。 一种思路是 、通过检查接收的振幅来指示是否存在有效的接收信号。 气泡通常会导致信号振幅变低。  

    此致、

    现金好