This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:使用 BQ Studio

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1552581/boostxl-batpakmkii-using-bq-studio

器件型号:BOOSTXL-BATPAKMKII


工具/软件:

您好、

我正在尝试在 bq studio 中对 BATPAKMKII 上的电池进行调节、并且未找到设备。 即使电池已充电、SOC 和剩余容量的寄存器也始终保持为 0。 是否有关于如何连接和调节电池以便我可以读取剩余电量和 SOC 的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morgan、

    重新分配到 电源管理器论坛、以便在此处查看任何评论、这应由 BQ 团队进行维护。

    B.R.

    Sal