This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6749A:24 位 ADC 满量程范围

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1552471/msp430f6749a-24bit-adc-full-scale-range

器件型号:MSP430F6749A


工具/软件:

您好、

我在 MSP430 上使用 24 位 Σ — Δ ADC 外设、

我将使用内部基准(在 1.159V 处测得)。

OVR 为 256(默认值)、

右对齐

数据格式为二进制(作为附加到二进制补码)。  

ADC 用作单端引脚、因此负极端子连接到 0V

我遇到的问题是、当我向 ADC 的其中一个通道输入 1.2V 的电压时、我没有获得满量程输出、只会在 I 输入大约 1.6V 的电压时得到(即 0xFF FFFF)! 因此、ADC 仅在超出基准电压的输入电压处饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omar:

    我们对输入电压范围进行了限制:

    不支持数据表中定义的满量程输入。

    B.R.

    Sal