This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67651A:无法运行 BSL 脚本

Guru**** 2927710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1553148/msp430f67651a-unable-to-run-the-bsl-scripts

器件型号:MSP430F67651A


工具/软件:

我尝试运行 BSL 脚本以运行脚本、但无法运行。 我连接到 PCB 上的 JTAG 连接器、上面有 MSP 芯片。 PCB 上的调试连接器(14 引脚)连接器连接到片上 MSP43067651A。  

我曾尝试运行 bsl_Scripter.ext 但没有运气。

我正在尝试解锁 JTAG、但无法正常工作。

我始终获得未知 ACK 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siril:

    BSL 在没有 JTAG 连接器的情况下运行、它需要以下引脚:

    B.R.

    Sal