This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MCU018

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1552412/msp430fr6047-mcu018

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

您好、

根据之前关于 MSP430FR6047 中 PLL 输出抖动的响应、USS 晶体是无源器件、因此无法产生抖动。 那么、微控制器内部振荡器电路产生的最大抖动是多少?

谢谢

Anup Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    振荡器是有源器件、完全由外部电路决定。

    我假设您讨论的是晶体(并用于 USSXTAL)、那么它与晶体本身和驱动电路有关、因此 微控制器侧无法提供最大抖动。

    我还检查了数据表和内部数据库、未提供此类参数。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    根据您的回复、我假设 MSP430FR6047 内部电路的 USS 模块时钟抖动为零。 特别是在 PLL 中。

    我的回答正确吗?

    此致、

    Anup Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    在我看来、PLL 通常会引入一些抖动、而我们没有维护这种数据。

    USSPLL 时钟专用于 USS 操作、我认为这不会影响您的应用、就像您为 USSXTAL 设置合适的晶体一样。

    你对此有何担忧?

    所以,我的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我希望流速的准确度为+/–1%。 为此、我需要使用谐振器或晶体来实现 USS 模块?

    谢谢、

    Anup Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    是的、这是必需的。 USSXTAL 必须用于 USS 子系统。

    B.R.

    Sal