This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:轻负载效率提高

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM5176, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1553921/lm5176-light-load-efficiency-improvement

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM51770、LM51772

工具/软件:

尊敬的 TI:  

我检查数据表中仅限 MODE 引脚 CCM 是否启用/禁用断续。

是否可以在 LM5176 上设置 DCM 模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toony、

    否、LM5176 不支持 DCM 模式。

    如果需要 DCM、请查看 LM51770 或 LM51772。

    此致、

    Stefan