This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:在激励期间断电接收路径 — TIDA-01486 及 MSP430FR6047

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TIDA-01486, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1547906/msp430fr6047-powering-down-receive-path-during-excitation-tida-01486-with-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: TIDA-01486EVM430-FR6047

工具/软件:

我正在开发一种使用 MSP430FR6047 实现 TIDA-01486 设计的系统。

在这一主题中、建议在激励信号触发时关闭接收路径放大器的电源。

 MSP430FR6047: MSP430FR6047 μ:TIDA-01486 已连接 EVM430FR6047 时、ADC 未能很好地捕获正确的波形 

但是、在主要基于 EVM430-FR6047 参考的固件中、我认为没有实现此目的的直接方法。 UPS 和 DNS 的激励信号似乎由中断触发、因此没有明确的位置来切换接收放大器断电 (PD) 引脚。

如果对如何实现此功能提出任何建议或指导、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 USS_commonTriggerSingleCapture () 函数中。 有一个 START RX EN 计时器可控制何时启用 RX EN 引脚。 它与您的用例类似。 您可以参考此函数来控制 PDx 引脚。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我所链接的主题中的讨论有点令人困惑。 是否正确理解、增益为 10 时需要这样做? 我当前使用的增益为 5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为增益 5 或 10 没有太大差异。 我建议您首先尝试使用原始设计、然后检查是否能获得良好的效果。 如果没有、请尝试进行修改。