This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:使用 GPIO 驱动电容器

Guru**** 2795415 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1554045/msp430fr2000-driving-cap-with-gpio

器件型号:MSP430FR2000
Thread 中讨论的其他器件:SN74AXC1T45

工具/软件:

对于 MSP430FR2000IPW16R、直接使用 GPIO 驱动 0.1uF 电容器是否是一种不良的设计做法?

使用 GPIO 为 SN74AXC1T45 VCCB 供电、从而实现其电源去耦。 我们似乎应该添加一个小电阻器。

所以在最坏的情况下、我们会在下面的曲线中看到一个接近 IMAX 的电流尖峰、也就是 20mA 左右。 从 ABSMAX 电流的角度来看、这应该没问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、只要器件保持开启状态、该 GPIO 就为静态 3V。 它几乎无法切换。 因此重复开关产生的过应力不会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只是将其用于为应该没有问题的电容器充电、只需确保 组合在一起的所有输出不应超过±48mA。 请注意、施加 20mA 电流时、OUT 输入电压将接近 GND。