This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:新的 MSP-GANG 编程器无法编程

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1553929/msp-gang-new-msp-gang-programmer-fails-to-program

器件型号:MSP-GANG


工具/软件:

您好:

我最近购买了一个新的 MSP-GANG 编程器。 我有一个较旧的 MSP-GANG 单元、可以与相同的 PC、目标板、十六进制文件和布线完美配合。

新单元始终出现故障 错误 23 /“MSU 设备初始化失败“、尽管:

  • 匹配工作单元的所有 GUI 设置(接口模式,电压,器件类型)

  • 使用 SBW 和 4 线制 JTAG 进行测试

  • 进行编程

  • 在插座中尝试已知良好的松散 MSP430 器件

  • 更新和匹配固件版本

  • 验证连接和目标电源。

请建议后续步骤进行更换或维修。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nabila:

    根据您所描述的内容、似乎您收到了一个故障的 MSP-GANG。

    请 参阅您购买 MSP-GANG 的定制支持并获取替换产品。

    谢谢您、

     Henry Nguyen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经提出了这方面的问题、但他们询问、硬件故障的基础是什么、这可能是软件问题