This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:有关网络安全的更多详细信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1552347/msp430f6779a-more-details-on-cybersecurity

部件号:MSP430F6779A
主题:MSPM0G3519 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在开发智能计量解决方案(单相/三相)、并正在评估可提供以下功能的 IC:

  • 完整计量软件(符合 IEC 62053 标准)

  • DLMS 支持

  • AES 加密

  • 检测 3 种类型的篡改

  • 安全启动和密钥管理支持

请根据我们的要求提供最合适的器件型号、并提供有关上述特性的详细信息。

此致、
Anitha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anitha:

    现在、我们支持使用 MSP430 和 mspm0 器件进行计量、请让我和我团队中的计量专家一起进一步澄清一下。

    B.R.

    Sal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anitha:

    MSP430 器件上没有密钥存储、但在 MSPM0 上、我们确实有密钥存储。 POST 中链接的器件没有 AES、但没有密钥存储。

    我建议查看 MSPM0G3519 以了解额外的密钥存储安全启动。 我们有多种 TI 设计、可实现不同的电能计量配置。 请参阅可订购的 ADS131M08MET-EVM

    MSPM0 电能计量参考设计: