This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F247:MSP430F247TPM ESD 抗扰度

Guru**** 2826835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1554071/msp430f247-msp430f247tpm-esd-immunity

器件型号:MSP430F247


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用以下器件。

您能否告知我们这些元件的 ESD 抗扰度等级(1K/2K/3K 等)。 数据表中未提供该值。

 

器件型号:

MSP430F247TPM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第 2 页包括:

    ESD 会损坏这个集成电路。 Texas Instruments 建议使用处理所有集成电路
    适当的预防措施。 不遵守正确的处理和安装程序可能会造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知我们它可以承受的电压电平。 HBM 和 CDM 等级认证。 我预计这方面会有类似的情况。