This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:UART 软 BSL

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1550620/msp430fr5739-uart-soft-bsl

器件型号:MSP430FR5739


工具/软件:

您好、
          通过运行适用于 MSP430FR5739 微控制器的 BSL-Scripter、在执行基于 UART 的软启动加载程序时、我们遇到了问题。 当我们运行 BSL Scripter.exe 时、后跟一个我们要加载的文件(包含一组命令)。 我们可以看到、根据参考文档(通过 Docklight 观察到)发送了不正确的命令、此外、在运行整个脚本后、我们会在命令提示符下获得“Unknown ACK Value“(未知 ACK 值)、有时会收到“Header Incorrect“(标头不正确)作为响应。 所有相关文件都保存在该文件中、并且还遵循 TI 网站上参考文档 (Slau550sb 和 slau655g) 中相同的程序。
脚本生成的命令和使用 docklight 的响应:

02-08-2025 14:54:32.617 [TX]- 80 40 15 D6 FF
02-08-2025 14:54:32.626 [RX]- 54 51 51.

02-08-2025 14:54:34.602 [TX]- 80 48 11 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 66
02-08-2025 14:54:34.628 [RX]- 54 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

02-08-2025 14:54:37.496 [TX]- 80 48 11 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 64 FF
02-08-2025 14:54:37.524 [RX]- 54 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51.

02-08-2025 14:54:40.321 [TX]- 80 12 10 44 81 00 52 9B 94 0C 32 6C 22 00 68 C5 13 0B B1 22 06 32 07 00 7F 22 3D
02-08-2025 14:54:40.357 [RX]- 54 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

02-08-2025 14:54:42.433 [TX]- 80 11 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 79 C5
02-08-2025 14:54:42.453 [RX]- 54 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51.

02-08-2025 14:54:45.397 [TX]- 80 3B 10 DC 00 23 94 44 69 44 23 94 44 23 94 44 44 23 94 44 69 44 23 94 44 44 23 94 44 23 94 44 23 94 44 23 94 44 23 94 44 23 94 44 44 44 69 44 0C 23 94 44 69 14 44 25 11 61 28 15 40 24 03 01 5A 15 8F 00 9F 13 52 00 00 9F 62 09 31 5F 10 18 F5 01 00 6A 04 0D 42 6A 94 03 D9 48 23 2F 3A 87 5A 61 82 29 15 8F 00 9F 00 09 92 0C 00 03 4D AA 04 9A 00 FA 24 C9 04 01 7C 20 03 5A 15 92 38 0A D2 3A 90 D2 3C 02 6C 41 27 00 64 30 00 60 32 00 DF A0 71 43 14 03 A8 3F 30 FE
02-08-2025 14:54:45.475 [RX]- 54 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51.

02-08-2025 14:54:48.477 [TX]- 80 10 16 44 20 FE E7
02-08-2025 14:54:48.488 [RX]- 54 51 51 51

02-08-2025 14:54:50.653 [TX]- 80 10 17 44 42 F8
02-08-2025 14:54:50.663 [RX]- 54 51 51 51.


根据参考文档和使用 docklight 的响应创建了命令:

01-08-2025 17:17:50.451 [TX]- 80 21 00 11 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 91 FB
01-08-2025 17:17:50.497 [RX]- 00 80 02 00 3B 05 C5 94

01-08-2025 17:17:54.624 [TX]- 80 21 00 11 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 9E E6
01-08-2025 17:17:54.671 [RX]- 00 80 02 00 3B 00 60 C4

01-08-2025 17:17:56.679 [TX]- 80 24 00 10 00 44 00 81 00 24 B1 13 94 00 0C 93 02 24 B1 13 00 00 0C 43 B1 13 6C 00 B1 13 98 00 32 D0 10 00 FD 3F 64 CF
01-08-2025 17:17:56.737 [RX]- 00 80 02 00 3B 01 41 D4

01-08-2025 17:17:58.535 [TX]- 80 14 00 10 80 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 79 15
01-08-2025 17:17:58.575 [RX]- 00 80 02 00 3B 00 60 C4

01-08-2025 17:17:59.697 [TX]- 80 DA 00 10 C6 FF 00 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 44 1A 40 80 5A 5C 01 8F 00 00 00 9F 00 00 00 00 13 24 89 00 00 00 88 00 00 0C 3C 0C 09 7F 4C 5F 06 00 18 5F 4F 00 A9 00 04 00 0D 09 4F 13 A9 00 00 D9 08 F2 23 7A C2 3A D0 08 5A 40 18 82 4A 5C 01 8F 00 00 00 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 3C 6A 13 AA 00 04 00 9A 00 00 FA 23 28 16 10 01 F1 03 B2 40 80 5A 5C 01 C3 30 01 D2 D3 04 02 D2 E3 02 B1 40 10 27 00 91 83 00 81 93 00 F6 27 FA 3F 43 1C 43 10 01 03 FF 3F 83 9A
01-08-2025 17:17:59.963 [RX]- 00 80 02 00 3B 01 41 D4

01-08-2025 17:18:01.136 [TX]- 80 06 00 16 00 44 00 20 00 FE 3B
01-08-2025 17:18:01.161 [RX]- 00 80 03 00 3A F8 75 A2 7A

01-08-2025 17:18:02.186 [TX]- 80 04 00 17 00 44 00 42 0F
01-08-2025 17:18:02.201 [RX]- 00
此致、
SLM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SLM、

    请给我一些时间,我将帮助回复你下周.

    此致、

    Janz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送适用于 MSP430FR5739 中用于固件升级的基于 UART 的软引导加载程序的正确 BSL- Scripter 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SLM、

    您下载的 BSL 脚本程序是否通过以下链接下载:

    MSPBSL_Scripter 3_04_00_02 - TI.com

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 Janz 我们从同一个链接下载了脚本文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常奇怪的。 我来看看我们 BSL 方面能力更强的同事、

    此致、

    Janz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz Bai:

         我们正在等待您解决此问题。

    此致、

    SLM。