This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS v20.2 CAN&'t 连接到 XDS110

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1555227/codecomposer-ccs-v20-2-can-t-connect-to-xds110

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC35X1

工具/软件:

我已升级到 CCS  版本 20.2.0.12__1.5.0、现在 CCS 无法连接到连接到 LP-EM-CC35X1 的 XDS110。

错误是“SWD Texas Instruments 调试探针/APP_MCU 连接到目标的错误:(ERROR –614 -(3:16:1)) 目标指示之前的 SWD 请求存在错误情况。 清除错误条件、然后再次尝试 SWD 请求。 (仿真包 20.2.0.3536)“

我断开了 USB 电缆的连接、重新启动了 PC、重新连接了 USB 电缆、并且仍然显示错误。

我之前在 CCS 版本 20.1.1.8___1.7.1 上调试 Moments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新运行 add_cc35xx.py 后、IDE 可以连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新出现问题后、修复方法实际上可能是 USB 连接的顺序。

    如果在 XDS 连接到 PC 之前为 LP-EM-CC35X1 提供了 USB 电源、则会显示错误。

    如果首先将 PC 连接到 XDS、然后为 LP-EM-CC35X1 提供 USB 电源、则将启动调试会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己没有这个板,但我检查了有人做,他确认有一些适当的顺序,所以你的本能是可能正确的。