This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:转到定义有时在 Theia 中停止工作

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1548501/codecomposer-go-to-definition-occasionally-stops-working-in-theia

部件号:CODECOMPOSER


工具/软件:

右键单击函数或变量并选择“转到定义“时、IDE 有时不会转到定义。


该功能在几分钟内停止对所有内容的工作。 找不到几行以外的局部变量。

该功能在无干预的情况下再次开始工作。

我经常看到一个弹出窗口、声称“Clang Language Server 服务器崩溃“

终端输出将更新并清除。 我可以收集的日志已附加、但我怀疑问题行已自行删除。
e2e.ti.com/.../WiFi-AP-Role-Lockup.txt
我使用 CCS 20.1.1.8___1.7.1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略日志文件。 我上传了错误的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    下面附加了带有错误的 Clang 日志

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/Clang-terminal-log-better.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我正在使用 CCS 20.1.1.8__1.7.1 

    我们对当前 CCS 20.2.0 版本的 CLANG 进行了大量改进。 您能尝试一下这个版本来看看它是否有帮助吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clang 服务器在新 v20.2.0.12__1.8.0 中也会崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要说明的是、当我捕获屏幕截图时、“转到定义“不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要能够重现此问题。 根据您附加的日志、您似乎正在使用基于尚未广泛获得的 SDK 工程构建的工程。 它是这个 SDK 或您自己的自定义工程中的一个示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已在今天得到解决。 我不知道什么改变了一夜之间。 Clang 崩溃频繁,在一个小时内多次。 因此, 缺乏是一个明显和积极的迹象。

    >它是 SDK 或您自己的自定义项目中的一个例子吗?
    两者可兼得。 该问题出现在示例工程中、并且在我从示例工程开发应用时出现。

    提供的日志来自较旧的 CCS 版本。 如果在 v20.2 中再次出现此情况、我将共享新日志。