Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我目前使用的 adcsinglechannel 是该示例、在使用 ADC 引脚进行实验时遇到了问题。
根据自述文件、当我将 3V3 连接到正确的引脚 (PA22 和 PA17) 时、ADC 会读取预期值: 3300000 UV 和 4095 原始数据 。 但是、我意外地将 3V3 连接到 PA27 、ADC 仍返回以下值: 3456560uV 和 3917 原始数据 。
您能解释一下为什么即使使用了错误的引脚 (PA27)、ADC 仍然提供读数吗? PA27 默认是否也作为 ADC 通道进行多路复用、或者这可能是由于某些其他配置所致?
此外、我还想将 ADC 通道扩展到 10 个。 我注意到、在 RTOS 环境中、没有 syscfg 可用于引脚配置的 GUI 工具。 在这种情况下、快速配置多个 ADC 通道引脚的建议方法是什么? 是否有示例或实用程序可用于简化此过程?
提前感谢您的支持!
此致、
Pakho
系统详细信息:
-
SDK 版本:2.05.01.00
-
开发环境: CCS 20.2.0.12__1.8.0