This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1550200/msp430f5310-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430F5310


工具/软件:

在误差公式中使用 2%并不能得到分压器 2%变化的等效值、
在两种方法中、哪一种是正确的?

我的问题是我上一个主题的后续问题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1525487/msp430f5310-adc-reading-worst-case-error-calculation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    让我来研究一下、然后举一个例子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法判断您是否考虑了一个电阻器具有+1%误差、而另一个电阻器的误差为–1%的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

     你是对的,我是严重的错误。  我的道歉。 感谢您的参与、我会更新原始帖子。

    是的、当分压器中一次只更换一个电阻器的变化幅度为+/–1%时、产生的 Vout 不会变化 +/–1%、而是大约变化+/–0.5%。  当然、如果一开始两个具有不同值的电阻器(例如 330K 和 100K)、这将会发生变化。

    再次为对此的困惑感到抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢、我期待收到回复。

    请展示 分压器中的+/–1%如何导致 Vout 大约变化+/- 0.5%

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很快就会发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    好的、这是计算屏幕截图(随附了电子表格)

    当 R1 = R1 + 1%、R2 = R2 时、Vout 变化为–0.498%(0.00498)。

    当 R1 = R1 + 1%、R2 = R2 - 1%时、Vout 变化为–1.0%。

    这有什么用吗?

    e2e.ti.com/.../R_5F00_divider_5F00_percent_5F00_error_5F00_calc.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    根据随附的电子表格、得出您必须始终计算分压器百分比误差的结论是否正确?

    例如、如果 R1 和 R2 不相等、1%电阻器的误差不等于 1%的分压器百分比误差

    您能否使用电阻容差为 3%时的 Vout 变化百分比来提供更新的总 ADC 误差

    考虑到 10 位的 Vref 误差为 1.5%、2 LSB 误差、Vout 因电阻容差以及我可能错过的任何其他器件而发生的变化百分比

    e2e.ti.com/.../7416.R_5F00_divider_5F00_percent_5F00_error_5F00_calc-20250820.xlsx

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    得出您必须始终计算分压器百分比误差的结论是正确的吗?

    我想说,如果你想要一个真正的最坏情况下的误差为你的测量,那么是的,你必须包括所有的误差来源。  ADC 误差、Vref 误差和 R 分频器误差。

    忽略我认为重要的分压器误差。  我从前面的文章中看到、您测量的是 12 伏或 24 伏 电压。精确测量 12 伏或 24 伏电压有多重要?  要求的精度是多少?  

    我不知道您最终如何进行测量、但 3%的误差会导致您的系统现在正常工作吗?

    如果您同意误差的计算方法、并使用您添加到电子表格中的计算(BTW,感谢您的贡献)、然后计算由于电阻器中 3%的误差而导致的测量误差、我将不作此练习。 ;)