This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5435A:查询常用波特率、设置和错误、UCOS16 = 0

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1556612/msp430f5435a-inquiry-on-commonly-used-baud-rates-settings-and-errors-ucos16-0

器件型号:MSP430F5435A


工具/软件:

尊敬的专家:

在 TRM 中、这个级别的误差有点大、是否有任何配置可以降低误差?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关波特率计算的所有详细信息、请参阅指南。 USCI 的调制模式非常有限、因此没有机会做很多不同的事情。

    我发现,这种组合,9600bps 从 32768 晶体非常好。 与 PC 串行端口(实际端口,不是 USB 端口)和其他 MSP430 进行通信时没有问题。 其他 MSP430 必须使用相同的调制模式。