This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:超声波水表校准注意事项

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1554111/evm430-fr6047-ultrasonic-water-meter-calibration-considerations

器件型号:EVM430-FR6047


工具/软件:

您好、TI 社区

我们正在研究工业 DN100 管道水表的要求、并遇到了您出色的集成 AFE 芯片、但我们对使用 USS 软件的校准过程有一些疑问:

1 — 参考 设计文档  根据说明、这些参数因设置而异  
*传输频率(基于使用的传感器)
*脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙(根据管道材料和截面直径和液体材料-我的理解)
*其他间隔时间参数

问题是该文档并未阐明如何针对不同用例实际调整参数、该文档提供的唯一展示是 DN20 演示。 (我可能错过了什么?)

2-论坛上有有关大型管道校准的问题、工程师使用包含访问代码的专用 TI 驱动器链接进行了回复、但链接已过期、您可以续订对该文档的访问权限吗  

'''
tidrive.ext.ti.com/.../ea54926d-efa0-453b-b7e1-acbe261e1b2d

访问代码:Upqs]71A
'''

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请大家对此事有一些建议吗?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关调整参数的信息、请参阅此链接。  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUxLkAvzLrljvLBB0bSqSw__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    在另一个论坛、它不是关于校准过程。 这是关于在大型管道上使用多通道传感器。 对于 DN100 仪表、有时一个通道就足够了。 您是否确实需要这种多通道功能?

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金好 11 

    感谢您的回复和提供的信息、  

    实际上、正如我前面所说、我们仍在 研究 系统和实现的详细信息、因此是否需要多通道功能取决于具体情况  
    -什么是最大的 计量的电流和电流精度。
    -这会影响分辨率吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于单通道仪表、通常可以得到 R250/R400 用于大规模生产。 多通道有助于提高大型管道的精度。  

    tidrive.ext.ti.com/.../ea54926d-efa0-453b-b7e1-acbe261e1b2d

    访问代码: 3QTm1|HL

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。 和提供的文件。