This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:无法通过 USS 应用连接到 EVM430-FR6043 上的 HID 桥

Guru**** 2531030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1556247/evm430-fr6043-unable-to-connect-to-hid-bridge-on-evm430-fr6043-through-uss-application

器件型号:EVM430-FR6043


工具/软件:

您好、我在尝试使 USSW 应用程序在我的 Windows 计算机上运行时遇到问题。  

我使用的是 Windows 版本 10.0.26100.4946。 当我尝试在另一台计算机上使用该应用程序时、它会按预期工作、但不会在我的计算机上工作。 我尝试了不同的端口和不同的电缆、并观察到相同的行为。 我看到 LED201 处于恒定开启状态、LED202 闪烁约 2Hz。  

我遵循了类似的线程并运行了一个命令以使用调试输出打开应用、如下所示:

我将无法持续访问其他 Windows 机器、否则我将继续使用这些机器。 我该如何解决此问题?