This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:8 MUX LCD:某些数字的低对比度问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1554056/msp430fr6043-8-mux-lcd-low-contrast-issue-for-some-digits

器件型号:MSP430FR6043


工具/软件:

尊敬的团队:

我面临着低对比度的问题。 使用的 LCD 具有 12x8 设计。 LCD_C 模块配置如下:

//将参数加载到变量中
LCD_C_initParam initParams ={0};
initParams.clockSource = LCD_C_CLOCKSOURCE_ACLK;
initParams.clockDivider = LCD_C_CLOCKDIVIDER_1;
initParams.clockPrescar = LCD_C_CLOCKPRESCALAR_16;
initParams.muxRate = LCD_C_8_MUX;
initParams.waveform = LCD_C_LOW_POWER_waveforms;
initParams.segments = LCD_C_SEGMENTS_ENABLED;

我看到、对于 8MUX、1/3 偏置是固定的、因此保持默认设置。

//电荷泵已禁用

我尝试了以下方法:

  • 将 LCD_C_LOW_POWER_Waveforms 更改为 LCD_C_standard_pwaveforms — 仍然对比度相同
  • 将 LCD_C_CLOCKPRESCALAR_16 更改为 LCD_C_CLOCKPRESCALAR_8 — 对比度仍然相同

您能帮助改善对比度吗? 附加显示数字 1 的照片时对比度较低、而其他数字的对比度较高。

此致、

Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果  硬件修改受到限制、那么我建议将 MCU 供电至 3.6V。 这将有助于在 LCD 显示屏上提供更好的对比度。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    感谢您的回答。 3.6V 电源轨非常坚固。 我尝试放置 LCDCAP 并打开电荷泵 — 它有助于提高对比度。 但是、功耗也会增加。 现在、我正在尝试降低功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、使用电荷泵会增加功耗。 如果对硬件进行修改很困难、则没有改善对比度的好方法。

    此致、

    现金好