This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:咨询下、我们使用MSP -GANG、怎么设置、可以实现使得每次烧入一个、flash的地址位数据自动累加

Guru**** 2530260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1554845/msp-gang-msp-gang-flash

器件型号:MSP-GANG


工具/软件:

咨询下、我们使用MSP ć-gang、怎么设置、可以实现使得每次烧入一个、flash的地址位数据自动累加 ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songhao:

    请问您想实现的是每个MCU程序烧录的起始地址一直在递增嘛?μ s

    实际上MSP430上电后的程序起始地址是固定的、您需要保证程序能从起始地址开始运行。如果您使用的是、十六进制、txt等文件格式的话、其编译之后本身内部带有地址的。μ s

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您想实现的是每个MCU程序烧录的起始地址一直在递增嘛?是的、不知道该如何实现 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songhao:

    不好意思、在MSP Ω GANG里面所有MCU的烧录地址只能一起进行设置、也即他们的烧录地址范围以及烧录的程序都是一致的。Ω

    我想请问一下您希望地址递增是出于什么应用需求呢?μ s

    此致、

    Pengfei