This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:使用已知良好值进行手动电容校准

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1557370/msp430fr2633-manual-captivate-calibration-with-known-good-values

器件型号:MSP430FR2633


工具/软件:

您好:

我有一位客户使用 MSP430FR2633 来检测室内的液体。 但是、有时 MSP430 会在室内已经有液体的状态下加电、然后传感器的校准关闭、因为它会将该值校准为非接触基线。

我知道 Captivate 库中有几个不同的重校准例程、但是否有一种方法可以存储“已知良好“的校准(当储罐空时)、然后在启动时重新应用、而不是自动运行重新校准?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是的。  我想我们有一两个例子。  让我为您详细介绍一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我找到了一个如何存储校准值的示例。  让我清理它,并测试以确保所有是好的,然后我将发布.