This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:MSP430F5418AIPN 内存损坏问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1554990/msp430f5418a-msp430f5418aipn-memory-corruption-issue

器件型号:MSP430F5418A


工具/软件:

目前、我们遇到了影响使用 MSP430F5418AIPN 微控制器的几款器件的存储器损坏问题。 具体而言、我们观察到所有配置参数都恢复为其默认值、并且某些参数变量完全缺失。

 

我们是否对此系列产品中的类似故障进行了勘误表? 如果能帮助您更深入地了解这些故障、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doudu:

    让您检查一下是否在 MSP430 规格范围内运行闪存:

    而这些问题发生在正常工作模式下、或者在其他测试(如 ESD 测试)失败?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在我们执行 ESD 测试之外的现场校准后发生的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对问题的描述过于模糊。 有关这些参数的一些细节将是一个很好的开端。 它们存储在何处? 它们是如何更新的? 这种腐败是什么样子的?

    硬件问题远远超出了可能的范围、因此一些代码也很方便。