This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:使用 MSP430FR6043 超声波感应评估模块的超声波测量

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1556831/evm430-fr6043-ultrasonic-spirometry-using-msp430fr6043-ultrasonic-sensing-evaluation-module

器件型号:EVM430-FR6043


工具/软件:

我想使用该评估板开发一款用于测量人体肺峰呼气量和其他呼吸参数的呼吸量计。 此处要求流量分辨率至少为 5 毫升/秒。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    5 毫升/秒等于 18 升/小时 这看起来是可能的、因为对于住宅燃气表、最小流速约为 12L/h   从我的观点来看、spirometer 的问题是管道设计。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能详细说明一下管道设计方面的内容吗、或者为我提供合适的资源、这些资源可以帮助我优化管道设计方面的内容、从而获得所需的灵敏度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们  在 spirometer 应用方面没有太多的经验。 我想管道设计与燃气表类似。 您可能需要控制空气的湿度。 将 海绵放在鼓风机侧会有所帮助。 随着温度进行流速校准也需要付出大量的工作。  

    此致、

    现金好