This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:24 位 ADC 采样频率和谐波分析

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1558475/msp430f6779-24-bit-adc-sampling-frequency-and-harmonic-analysis

器件型号:MSP430F6779


工具/软件:

尊敬的团队:  

MSP430F6779 微控制器中 24 位 Σ — Δ ADC(SD24_B 模块)的采样频率范围是多少? 该 MCU 可以根据 24 位 ADC 分辨率计算出哪些谐波?

谢谢、
Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maryam、这取决于几个因素、包括 fmod 频率。 OSR 和有效输出采样率。 考虑到这一点、

    OSR = 256 - 16kHz

    OSR = 128 - 32kHz

    OSR = 64 -- 64khz

    OSR = 32 - 128kHz(最大值)

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    谢谢你。 但 fmod 频率不是 1MHz? 和较低的 OSR 不会降低 ADC 的精度?