This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:气泡检测

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1557013/msp430fr6047-bubble-detection

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

您好、

当我 Water_Demo 在调试器模式下运行该演示软件“MSP430FR6047EVM_USS_FixedPoint"时“时、API“代码= USS_runAlgorithmsFixedPoint (&gUssSWConfig、&algResFixed);“会返回如下所示的错误代码

  1. 当水流时、代码=122
  2. 如果注入气泡、代码= 138、我假设它可以用于气泡检测、在调试器模式下、我无法进入 API “code USS_runAlgorithmsFixedPoint (&gUssSWConfig、&algResFixed);“、  
  3. 因此、我无法明确说明如何返回此错误代码
  4. 为什么我无法进入 API“code =  USS_runAlgorithmsFixedPoint (&gUssSWConfig、&algResFixed);“、
     




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    122 表示有效结果。  

    138 不用于气泡检测。 这只意味着 dTOF 计算中存在相关性阈值误差。 它反映了电流相关性与上次的测量结果有很大不同。 因此、它返回该错误。 气泡可能导致此错误、但此错误可能由其他异常情况触发。  USS_runAlgorithmsFixedPoint 位于 USS 库内。 它不是一个开放源代码、因此您无法进入它。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您说明一下如何检测气泡、或者如果您有用于气泡检测的驱动程序文件、请与我分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 USS 库中不提供气泡检测功能。  我只能想到的是、通过检查接收的振幅来指示是否存在有效的接收信号。 管道中的气泡可能会导致接收信号幅度变低。 但是、可能还有其他原因导致振幅变低、很难区分它是否是气泡。 对于这个气泡检测主题、我们没有太多要提供的内容。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在哪个文件中读取所接收信号的幅度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此函数没有对应的 API。 你将需要自己实施它。 原始 ADC 数据地址可以从调用 uss_getUPSPtr () 中获取。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否从驾驶员那里获得累积的水流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动器仅提供瞬时流速值。 你需要自己积累它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如何测量总水流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您的测量速率为每秒测量 1 次。 然后、总体积为(体积+=体积流速* 1)