This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:TI 是否提供具有更大 8KB 闪存的引脚对引脚兼容 MCU 来替代 MSP430F2132TRHB?

Guru**** 2866280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1558514/msp430f2132-do-ti-offer-a-pin-to-pin-compatible-mcu-with-greater-8kb-flash-memory-to-replace-the-msp430f2132trhb

器件型号:MSP430F2132


工具/软件:

您好!

TI 是否提供具有 8KB 以上闪存的引脚对引脚兼容 MCU 来替代 MSP430F2132TRHB?

我们遇到了该器件的内存限制、希望继续在设计中使用具有相同占用空间的 MSP430、以避免完全重新设计产品。 是否有合适的部件可供增加内存?

谢谢、
Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:
    我查看了所有当前的器件、找不到 p2p 选项(如果需要,可随时查看:www.ti.com/.../products.html 比较棘手的是该器件封装中的电源和接地连接、这在其他 MSP430 器件中不是标准连接。 我建议联系我们的 PME 团队、以获得有关替代方案的进一步帮助。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    非常感谢您的快速答复。

    我也有一个看自己,并得出同样的结论。

    此致、
    Trevor