This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:单对传感器的工作原理图 — TIDA-01486

Guru**** 2924420 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01486, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1555213/msp430fr6047-working-schematic-for-single-pair-of-transducers---tida-01486

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:TIDA-01486THS3091

工具/软件:

您好:

我想知道论坛上发布的以下电路是否经验证可用于单对超声波传感器。 通过修改电路、我已经能够使 TIDA-01486 板适用于单对传感器、但输入和输出信号会通过 D 型触发器和多路复用器/多路信号分离器芯片。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1352687/tida-01486-circuit-design-questions-about-evm430-fr6047-and-tida-01486?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tida-01486#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TIDA-01486 适用于多通道应用。 您可以参考此帖子 。  (+) EVM430-FR6047:无法让 TIDA-01486 放大器板正常工作 — MSP 低功耗微控制器论坛 — MSP 低功耗微控制器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢现金! 我见过这篇文章,这是非常有用的。 我想了解的是、如果去掉模拟开关 (TS5A3357DCUR) 与门 (SN74LVC1G08DBVR)、它是否仍然有效? 上述开机自检不会绕过这些组件。 我期望它应该是好的  ,但想确认是否你知道谁实施和验证它.

    其次、我想了解是否可以改用单通道 THS3091、而不是 THS3095D? 在这里,我认为它应该是好的,但将是伟大的,如果你可以帮助确认.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以从我的视图中去掉模拟开关 (TS5A3357DCUR) 与门 (SN74LVC1G08DBVR)。 因此、只有一个通道用于具有高激励电压和外部 PGA 的应用。 修改应该没问题。  

    此致、

    现金好