This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47127:存储器适用于常量 — 超出闪存-正确还是会产生问题? 选择正确的控制器需要支持

Guru**** 2920980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1548633/msp430f47127-memory-works-for-constants---beyond-flash-memory---correct-or-will-produce-issue-support-required-for-choosing-correct-controller

器件型号:MSP430F47127


工具/软件:

如果我想使用大约 20KB 的常量和 50KB 的代码、如何 使用汇编语言进行代码编写?

该控制器只有最大 56KB 的闪存、最多 0xFFFF。 如果我使用 0x10000 之后定义的常量、则会编译代码。 它至今仍在工作。 这是正确的吗? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人对此有兴趣提供反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenin:

    我想您可以参考以下指南来修改 .cmd 文件 使用情况概要。

    TI 链接器命令文件入门

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的出色指导。 我正在调试 IAR 嵌入式工作台、它是.xcl 文件。 我的怀疑是我 器件的电压 在 0x10000 地址之后写入的代码或常量。 如果使用、我将面临什么样的问题? 因为我的代码编译正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表非常清楚、闪存不会扩展到 0xFFFF 以上。  

    链接器应抱怨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    我不知道该怎么说。 根据数据表、我接受该限制。 但它对我有用的原因是、即通过在闪存区域内编写的代码访问闪存级别 (0x10000) 之外的常量。 再次感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能说为什么你认为它是有效的。 工作值。

    需要一些代码和示例。