This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:输入引脚是 3.6 还是 4.1 上的最大电压?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1556768/msp430fr2355-is-the-max-voltage-on-an-input-pin-3-6-or-4-1

器件型号:MSP430FR2355


工具/软件:

如果 VCC = 3.3、则绝对最大值是 3.6 还是 4.1?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    绝对最大值取决于 VCC。 因此、如果 VCC  = 3.3V、则应施加到任何引脚的绝对最大电压为 3.6V。

    “4.1V Max“注意事项只是为了澄清、VCC  如果结果大于 4.1V、则“4.1V + 0.3“条件不适用。

    希望这能清除一切。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 这就是我的假设、但我想确保