请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047、 TIDM-02005
工具/软件:
我正在开发一款新型民用水表、并订购了 MSP430 评估板。
我以为我是在为一个订购正确的一个 水表 但看起来我可能订购了错误的??
我最后点了一个 EVM430-FR60 43 。 这是否可用作水表评估、或者我是否需要将其退回并获得 EVM430-FR6047 ?
谢谢你