This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:ADC 采样速率和谐波分析

Guru**** 2924510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1558487/msp430f6779-adc-sampling-rate-and-harmonic-analysis

器件型号:MSP430F6779


工具/软件:

尊敬的团队:

24 位 ADC 在此 MCU 中工作时的采样率是多少?

2. tp 这个 MCU 可以随意计算什么谐波?

此致、

Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    fsd = 2.3MHz 最大 OSR 为 1 到 2048。 因此、采样率将为 2.3m/24bit/1 到  2.3m/24bit/1024、范围为 95.8k 到 93.58Hz

    例如、使用 95.8kHz 采样率。 95.8k/10/2 = 4.79k、4.79k/50Hz = 95。 它可以计算频率高达 50Hz 95 次谐波的谐波。  

    此致、

    现金好