This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:灌电流和安培;GPIO 引脚的拉电流能力和安培;其最大输出阻抗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1560139/msp430fr6047-sinking-sourcing-capabilties-of-gpio-pins-its-maxmimum-output-impedance

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

您好、
需要知道有多少 MSP430FR6047 的 GPIO 引脚
CAN 最大灌电流
2.最大供电电流

3.其引脚的输出阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1 和 2。

    3. GPIO 引脚的阻抗应约为几个 MOhm。  

    此致、

    现金好