This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:触摸板上采用 CapTIvate 技术的 LED 照明

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1548898/msp430fr2676-led-lighting-on-touchpads-using-captivate-technology

器件型号:MSP430FR2676


工具/软件:

您好:

CapTIvate 技术指南介绍了一种在触摸时点亮 LED 的方法。
我们有一位客户请求使用触摸板实现此功能。
是否有成功实现这一目标的示例或案例?



software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html


software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html


此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DDdoor Slight smile

    好的、如果我理解这个问题、当触摸板“触摸“时点亮 LED 的软件与任何其他类型的传感器相同、例如按钮。

    如果是这种情况、我已经上传您在 CapTIvate 技术指南中看到的远程设备的示例代码(您在上面提供的第二个链接)。  

    此代码位于“trackpad_remote_demo.c 文件(位于附加的.zip 文件中)“中。 为了方便,我也发布了下面的代码.  具体从第 82 行开始。

    /*
     * Trackpad_demo.c
     *
     * This file contains the sensor callbacks, UART and slave I2C communications handler
     * to support communications with host.
     * Note: See the modification to CAPT_commConfig.h on line #84 to enable both I2C and UART
     *
     *  Created on: Feb 9, 2017
     *      Author: a0272918
     */
    #include "captivate.h"
    #include "I2CSlave.h"
    #include "UART.h"
    #include "CAPT_BSP.h"
    #include <stdio.h>
    
    
    //======================== DEFINES ========================================
    #define FIRST_TOUCH             (pSensor->bSensorTouch == true) && (pSensor->bSensorPrevTouch == false)
    #define EXIT_TOUCH              (pSensor->bSensorTouch == false) && (pSensor->bSensorPrevTouch == true)
    #define MUTE                    (pSensor->pCycle[0]->pElements[0]->bTouch)
    #define ACTION                  (pSensor->pCycle[0]->pElements[1]->bTouch)
    
    //======================== VARIABLES =======================================
    bool bGripFlag = false;
    
    //=========================== CALLBACKS =======================================
    /*
     * GRIP CALLBACK
     * AUTOMATICALLY CALLED AFTER SENSOR IS PROCESSED
     * ADD APPLICATION SPECIFIC CODE HERE
     */
    void GripCallback(tSensor* pSensor)
    {
    
        if(FIRST_TOUCH)
        {
            LED1_ON;
            bGripFlag = true;
        }
        else if(EXIT_TOUCH)
        {
            LED1_OFF;
            bGripFlag = false;
        }
    }
    
    /*
     * BUTTON CALLBACK
     * AUTOMATICALLY CALLED AFTER SENSOR IS PROCESSED
     * ADD APPLICATION SPECIFIC CODE HERE
     */
    void ButtonCallback(tSensor* pSensor)
    {
    
        if(pSensor->bSensorTouch == true)
        {
            if(pSensor->pCycle[0]->pElements[0]->bTouch == true)
                LED3_ON;
            else
                LED3_OFF;
    
            if(pSensor->pCycle[0]->pElements[1]->bTouch == true)
                LED4_ON;
            else
                LED4_OFF;
    
        }
        else if((pSensor->bSensorPrevTouch == true) && (pSensor->bSensorTouch == false))
        {
            LED3_OFF;
            LED4_OFF;
        }
    }
    
    
    /*
     * TRACKPAD CALLBACK
     * AUTOMATICALLY CALLED AFTER SENSOR IS PROCESSED
     * ADD APPLICATION SPECIFIC CODE HERE
     */
    void TrackpadCallback(tSensor* pSensor)
    {
    
        if(pSensor->bSensorTouch == true)
            LED2_ON;
        else
            LED2_OFF;
    }
    
    
    void TrackPad_Demo_Init(void)
    {
        //
        // REGISTER THE BUTTON, GRIP AND TRACKPAD CALLBACKS HERE
        // REGISTERING THESE CALLBACKS ALLOWS THE USER FUNCTIONS
        // TO BE CALLED EACH TIME AFTER A SENSOR IS MEASURED REGARDLESSS
        // IF THE SENSOR IS TOUCHED OR NOT
        MAP_CAPT_registerCallback(&GRIP, &GripCallback);
        MAP_CAPT_registerCallback(&BUTTONS, &ButtonCallback);
        MAP_CAPT_registerCallback(&TKP00, &TrackpadCallback);
    }
    

    e2e.ti.com/.../TOUCHPAD_2D00_5X5_2D00_FR2633_2D00_REMOTE_2D00_DEMO.zip

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis Lehman、

    感谢您的支持。

    很抱歉我的回复出现延迟。

    由于我们尚未收到客户的任何回复、因此我们希望暂时请求关闭此案例。

    此致、
    DDdoor