This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:带有 DAC 的 LaunchPad

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1559529/msp430f5659-launchpad-with-a-dac

器件型号:MSP430F5659


工具/软件:

MSP430F5659 包含两个具有同步功能的 12 位数模转换器 (DAC)。 我要使用的开发器件 MSP-EXP430F5529 LaunchPad 不包含 DAC。 我是否应该考虑还有另一个 LaunchPad 与用于试验电路板测试的 MSP430F5659 中的所有功能相匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我们没有用于 F5659 评估的 EVM 板、您可以尝试使用插座板:MSP-TS430PZ100USB

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个关注点:

    1. F5659 电路板不在  MSP-TS430PZ100USB 插座板支持的电路板列表中

    2. MSP-TS430PZ100USB 插座板目前在 2025年9月3日 时缺货。 Digikey 等第三方站点表明该产品不再生产。

    似乎我运气不好、因为似乎没有 LaunchPad 选项、具有与 F5659 相当的 DAC ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    MSP-TS430PZ100USB、它可以支持 F66xx 系列、并与 F5659 保持相同的引脚图。 我检查了网站,它不可用…

    我们没有适合此器件的 EVM 板、可能需要自己设计…

    谢谢!

    此致

    Johnson