This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:TIDM-LC-WATERMTR -低间隙 — 高信号强度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-LC-WATERMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1560120/msp430fr6989-tidm-lc-watermtr---low-gap---high-signal-strength

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:TIDM-LC-WATERMTR

工具/软件:

您好:

我们正在尝试使用使用 2 个电感器的 TIDM-LC-WATERMTR 代码来测试我们的新器件和线圈。 但我们卡在校准中。

金属和非金属之间的电压差约为 740mV。  

我们尝试了几个值和范围、但 scanif 的当前参数是:

SEARCH_RANGE 4.
分离因子 3
LC_Threshold_TSM_CAL 500
DELTA_LEVEL 12

你有什么建议吗?

≈μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议使用该 GUI 进行调试。 它比 TIDM-LC-WATERMTR  代码更易于使用  

    https://www.ti.com/tool/FLOWESI-GUI

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    感谢您的帮助。

    我们不知道这个工具。 我们将尝试使用它、我将从此处更新您。

    谢谢!