This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:创建新项目问题

Guru**** 2919730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1562083/msp430fr2033-create-new-project-problem

器件型号:MSP430FR2033
主题:MSP430WARE 中讨论的其他部件

工具/软件:

CCS Theia V 1.5.1.3 以前使用 V12

创建新工程、然后尝试选择一个示例。  我想我不能只是创建一个空白项目?  因此、我从云中的列表中进行选择并获得以下内容:

“导入

安装时出错、请先解决、然后再尝试重新导入连接 EHOSTUNREACH 2600:1402:1400:1c81:B48:443

这意味着什么?

如何解决 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该补充一点、我使用的是 Linux、并且在选择起始存根后就会出现该错误、其中显示:

    您选择的项目位于云中。  在导入之前、必须下载并安装关联的 SDK。  是否要立即安装?

    我选择下载并安装,这是我在上面的初始帖子得到的 msg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS Theia V 1.5.1.3

    我强烈建议更新至最新的 CCS 20.3.0 版本。 这是一个更加稳定的环境。

    我创建新项目、然后尝试选择其中一个示例。  我想我不能只是创建一个空白项目吗?

    请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#how-do-i-create-a-new-project-from-scratch

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我确实安装了 CCS 20.3.0、但也遇到了同样的问题。  创建新工程时、它显示了许多启动程序选项、我选择一个“tarter program“示例、我会收到“Error Installing MSP430Ware version 3.80.14.0`- failure“消息。  然后、当我单击关闭时、我会收到连接 EHOSTUNREACH 2600:1402:1400:1c80:B48:443 错误。  我想知道这意味着什么。  对于 msp430ware、我想它没有连接到 ti 服务器。  我直接连接到互联网,与其他程序没有问题.

    我还没有尝试从终端创建项目。

    提前感谢您提供了解决此问题的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试检查代理设置?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_troubleshooting.html#check-the-proxy-setting