This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:使用 BSL 对信息进行编程

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1559790/msp430f5529-use-bsl-to-program-info

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528

工具/软件:

您好、

我需要将一些数据保存在信息 D 中、从地址 0x1820 到 0x1823。 这意味着当我生成 TI txt 时、TI txt 中的数据会像这样

@1820

01 02 03 04

@4400

4F 14 F1 03 C1 43 00 E2 B2 3E 09 06 24 B1 13

......

0C 92 C1 4C

我是否可以使用 BSL 按上述方式对 TI txt 进行编程? 或者、我们是否可以在生成 TI txt 时直接将数据保存在 info 中?

此致、

ZJY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 BSL 对信息存储器进行编程。 您也可以直接将数据保存在 txt 文件中的 INFO 中。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议对信息存储器调用单独的擦除和编程命令。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    也就是说、我无法使用 TI 提供的通用 BSL-Script 工具对信息进行编程、但需要使用特殊的命令来完成此操作。 对吗?

    此致、  

    ZJY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    您的答复仍然存在一些问题。

    我要问的 MCU 是 MSP430F5529、它仅支持 USB BSL。 不支持命令使用 0x80 作为标头。

    根据相关文档 (SLAU319AF)、MSP430F5529 不支持您在上面给出的命令。

    请检查。 我将继续等待你的答复。 谢谢!

    此致、

    ZJY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据器件数据表第 9.5.2 章 UART BSL。 MSP430F5528 还支持 UART BSL 接口

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5529.pdf 

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、

    根据文档、我需要更改预编程 BSL 程序、之后我可以使用 UART BSL、对吧?

    在哪里可以获取 UART BSL 程序、如何更改出厂预编程的 USB BSL?

    此致、

    ZJY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您需要先使用自定义 BSL 对 MCU 进行编程。 请在 IAR_v5_MSP430F552x_TA_UART MSPBSL_CUSTOMBSL430 驱动程序或库| TI.com 中找到自定义 BSL 

    有一份介绍自定义 BSL 的应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/slaa450g/slaa450g.pdf

    此致、

    现金好