This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:在低流速下长时间使用 EVM430-FR6043 时测量漂移

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1562174/evm430-fr6043-measurement-drift-with-evm430-fr6043-after-long-hours-at-low-flow-rate

器件型号:EVM430-FR6043


工具/软件:

大家好:

我正在使用 EVM430-FR6043 板配置为每升产生一个脉冲、我在带有音速喷嘴的计量测试台中使用该脉冲。

校准期间以低流速(约 15.6 升/小时 )、我观察到以下行为:

  • 测量开始时、精度非常高。

  • 连续运行数小时后(大约 8 小时 )、读数逐渐增加到大约 15.98L/h

但是、在使用进行调试时 USS 软件 我注意到了 ToF 差 保持恒定、就像测试开始时一样。 这使我认为问题可能与有关 振荡器、负责每 100ms 唤醒一次处理器 这似乎随着时间的推移失去了准确性。

这里是否有人遇到过此电路板的类似问题、或者对于如何纠正/补偿这种测量漂移有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    后台计时器应以 LFXT 为时钟源。 此 LFXT 上的漂移应非常小。  

    我建议在此后台计时器例程中切换一个 GPIO 引脚、然后测量信号以检查时间段是否准确。  

    此致、

    现金好