This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2676:支持申请:有关合适电池的指导

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676, CAPTIVATE-PGMR, MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1562780/captivate-fr2676-support-request-guidance-on-suitable-battery

器件型号:CAPTIVATE-FR2676
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PGMRMSP430FR2676

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在使用上述套件、在使用电池为设置供电时遇到了挑战。

我们尝试使用不同的电池选项;但是、我们在保持稳定的输入电压方面遇到了问题。 该套件在通过 USB 供电时运行良好、但在切换到电池电源时、性能不一致。

请您推荐:

  1. 此套件可靠运行所需的最适合的电池类型(化学成分和容量)。

  2. 确保稳定性能所需的输入电压和电流规格。

  3. 使用电池电源而不是 USB 时的任何其他注意事项(例如,稳压器,保护电路)。

您的指导将帮助我们继续完成设置、并确保在不依靠 USB 输入的情况下实现稳定的独立运行。

感谢您的支持。

此致、
Sushant Panhale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushant、

    我们尝试使用不同的电池选项;但是、我们在保持稳定的输入电压方面遇到了问题。 该套件在通过 USB 供电时运行良好、但在切换到电池电源时、性能不一致。[/报价]

    所以、您说在使用电池供电时、与使用 USB 供电时相比、电池电压不稳定?  您使用的电池类型/尺寸是多少? “纽扣电池、AAA、AA 等“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们已使用以下电池测试了套件:

    1. 锂离子 21700 节电池 –3.7V 标称值、5000mA、18.55Wh

    2. 锂聚合物电池包 –3.7V 标称值、5000mA、18.5Wh(额定容量等效值:2960mA @ 5V/1A)

    在这两种情况下、我们都观察到了使用电池运行时输入电压稳定性的问题。 但是、当直接通过 USB 供电时、该套件可可靠运行、不会出现任何问题。

    您能否告知这些类型的电池是否适合此套件、或者您是否推荐特定的电池配置/调节方法来确保与 USB 操作类似的稳定电压?

    此致、
    Sushant Panhale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushant、

    好的、我要确保了解您的设置。  您正在使用 CAPTIVATE-FR2676 EVM 和 CAPTIVATE-PGMR 编程器/调试器、对吗?

    当 CAPTIVATE-FR2676 通过 CAPTIVATE-PGMR PCB 供电时、它可以正常工作、但如果通过电池为 CAPTIVATE-FR2676 EVM 供电、则为 MSP430FR2676 供电的电池电压不稳定?  

    如果不是这种情况,你能提供照片或图表显示你的设置吗?

    此外、请注意、MSP430FR2676 的 VDD 最大值 为+3.6V、因此、如果您使用标称电压为 3.7V(充满电时该电压可能高达 4.2V)的锂离子电池包、则违反了 VDD 最大值规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 附加摆位图/照片 供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我看到了。  您正在将 CAPTIVATE-PGMR 插入电池组中。  如果您未将 USB 电缆插入电池组、您是否已将 USB 电缆连接到笔记本电脑? 或台式机?  如果是笔记本电脑、笔记本电脑是否已插入墙上 (120 或 220VAC)?  

    如果是、那么您看到的是使用“浮动“电源(即电池组)工作的影响。  这会改变接地耦合和电容式触控灵敏度。  在使用“自电容“模式时尤其如此、我看到您使用的是 BSWP 面板。  自电容测量依赖于良好的接地耦合。  如果您使用电池为 MSP430 供电、并且电池未连接大地或未进行强耦合、则测量结果将变得不稳定。

    此外、 请查看 CapTIvate 技术设计指南以了解有关线路电源与电池电源配置的信息。 还可以访问 attachment.e2e.ti.com/.../Cap-Touch-Line-vs-Battery-Powered-Application-Considerations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我看到了。  您正在将 CAPTIVATE-PGMR 插入电池组中。  如果您未将 USB 电缆插入电池组、您是否已将 USB 电缆连接到笔记本电脑? 或台式机?  如果是笔记本电脑、笔记本电脑是否已插入墙上 (120 或 220VAC)?  

    如果是、那么您看到的是使用“浮动“电源(即电池组)工作的影响。  这会改变接地耦合和电容式触控灵敏度。  在使用“自电容“模式时尤其如此、我看到您使用的是 BSWP 面板。  自电容测量依赖于良好的接地耦合。  如果您使用电池为 MSP430 供电、并且电池未连接大地或未进行强耦合、则测量结果将变得不稳定。

    此外、  请查看 CapTIvate 技术设计指南以了解有关线路电源与电池电源配置的信息。 和查看有关线路供电应用与电池供电应用的附件、并通过具有不同灵敏度的公式进行说明。

    e2e.ti.com/.../3108.Cap-Touch-Line-vs-Battery-Powered-Application-Considerations.pdf