This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:TI 何时销售可靠的编程器件!

Guru**** 2921170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1562258/msp430f5529-when-is-ti-going-to-sell-a-reliable-programming-device

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-GANG

工具/软件:

我已经厌倦了这些浮华 MSP-FET 编程器。 我们有六个、但它们都不可靠。 我的 Atmel / Microchip 系统与我的 Xilinx 硬件工具完美配合工作。 甚至业余爱好者黑客 Arduino 编程是完美的每一次! 在我的例子中,我有一个运行 Windows 11 的晚期型号 Levano 笔记本电脑。 我不断收到错误,最后在尝试不同的 USB 端口后,它将工作 — 一段时间。

MSP430:初始化仿真器时出错:USB FET 的电压 1176 值不正确/不允许

此设备由佛罗里达州的一家男士商店构建、不会返回呼叫。 TI 采用多少 EE? 与设计和销售您自己的程序员相比、您为什么选择某些第三方产品?  

如果我们无法可靠地对您的芯片进行编程、则无法使用它们!

编辑:交换 USB 端口时出现更多和不同的错误。  

MSP430:文件加载程序:验证失败:目标无法写入 0x0FFD2
MSP430:GEL:文件:C:\Users\Adelle\workspace_v12\msp4_disp\Release\msp4_disp.out Mstr_Clk_:加载失败 Mstr_Clk_。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

    1) 我运行一个三显示器设置。 两个 4K 屏幕和笔记本电脑屏幕,这是不太使用。 所有这些都通过莱瓦诺端口扩展器连接 — 莱瓦诺官方产品,而不是一些克隆。

    2) 我从 Elprotronic 下载了 FlashPro439 软件,这也不起作用。 不会看到编程人员。

    3) 尝试了第三个 MSPFET430。 仍然无法正常工作。

    4) 回到 CCS 和这一次编程器(单元#3)工作。

    5) 拔下端口扩展器,以便我可以把笔记本电脑带到生产车间。 我现在只有笔记本电脑。

    6) MSP430 错误。 已尝试不同的 USB 端口。 仍然无法正常工作

    7) 重新连接端口扩展器以实现我的完整三台显示器桌面配置。 即返回第 4 步。 再次出现 SMP430 错误。

    8) 再次尝试不同的 USB 端口。 不好。

    9) 已重新启动 CCS。 不好。

    发生什么事了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到很多类似的投诉、因此这似乎是您的设置所特有的。

    我对 TI USB FET 没有任何经验。 并行端口版本是的。 后来我买了 Olimex 版本的 USB。 所有这些都使用 Linux/GCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当它报告“MSP430:初始化仿真器时出错:USB FET 的电压 1176 值不正确/不允许“。 这意味着调试器正在尝试检测为 MSP430 供电的电压、并发现它不正确。 这可能是电源或物理连接问题。 发生此错误时、请使用万用表测量 MCU VCC 引脚上的电压。 默认电压应在 3.3V 左右。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、TI MSP430 产品的出厂推荐编程器是什么? 成本不是问题! 这不是 Arduino 论坛。 这些 TI 产品旨在用于商业系统和任务关键型系统。 Levano 是一个受人尊敬的计算机和笔记本电脑品牌。 我的 USB 端口可以在所有其他连接的设备上正常工作。 这不是计算机或扩展坞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 MSP430 产品的官方编程人员是 MSP-FET 和 MSP-GANG。 这是一种旧的设计、可能会与新环境发生冲突。  我建议尝试使用 Win 10 操作系统 PC、然后进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Well Win10 带来了一个问题。 我们公司有一个僵硬的 IT 部门、几周前、我们 不得不赢得 11。 现在、公平地说、Win10 是 EOL 和不受支持的、大公司将不允许这种安全风险。  如果不是所有的政府合同 客户都有相同的政策、我会假设。

    TI 是全球历史最悠久且备受推崇的半导体制造企业之一。 为什么您没有看到这一消息、并确保您的开发工具是最新的或提供新的开发工具供您购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 另有一个帖子 在 Win 11 系统中对其 FET 进行重新编程。 如果您的问题与 MSP-FET 有关、重新编程应该可以解决您的问题。  (+) MSP-FET:编程器/调试器固件更新和恢复故障 — MSP 低功耗微控制器论坛 — MSP 低功耗微控制器 — TI E2E 支持论坛